This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:QSPI 闪存要求

Guru**** 2592810 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588577/am5708-qspi-flash-requirements

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:AM5718

我从 AM5718 EVM 中看到使用了 Cypress S25FL128S SPI 闪存部件。  我想知道是否也可以使用 Cypress S25FL128S 器件?  从我从 TRM 中可以看出、QUADSPI 要求是相当通用的。  SDK 中是否对 S25FL-L 系列提供特定支持?这是否特定于 AM5708中的引导加载程序?

我看到的差异是

  • S25FL-S 支持512B/256B 程序缓冲器大小。  S25FL-L 仅支持256B
  • S25FL-S 支持64K/256K 擦除扇区大小。  S25FL-L 支持4K/32K/64K
  • S25FL-S 支持4K 参数扇区大小。  S25FL-L 不支持此功能
  • S25FL-S 支持3/4字节+组寻址。  S25FL-L 仅支持3 / 4字节

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QSPI 要求在 AM570x TRM 修订版 E 部分33.3.7.5中列出