请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA722 工具/软件:Linux
您好!
我正在配置 USB2PHY1寄存器、以便通过芯片数据改善 USB1端口的眼图、 从位5:0读取 RTERM_RMX 值、默认值为0x20、插入器件后、该值变为0x19。但是、当我向寄存器写入0x00301000时、 也就是说、从位5:0读取 RTERM_RMX 值为0x20、插入器件后、该值变为0x22。我想知道为什么会有不同的结果?