This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:USB 眼图的手动配置和默认配置之间的差异

Guru**** 2593120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587842/linux-dra722-the-difference-between-manual-configuration-and-default-configuration-for-usb-eye-diagrams

器件型号:DRA722

工具/软件:Linux

您好!

我正在配置 USB2PHY1寄存器、以便通过芯片数据改善 USB1端口的眼图、 从位5:0读取 RTERM_RMX 值、默认值为0x20、插入器件后、该值变为0x19。但是、当我向寄存器写入0x00301000时、 也就是说、从位5:0读取 RTERM_RMX 值为0x20、插入器件后、该值变为0x22。我想知道为什么会有不同的结果?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该值反映 PHY 内的不同模拟电路。
    请遵循终端电阻器的寄存器手册中所述的程序。 请参阅表24-901。 USB2PHY_ENTERNIT_CONTROL。


    20:15 MEM_RTERM_RMX

    写入此字段的值用作终止
    如果位为[21]、则为电阻器修整代码
    MEM_USE_RTERM_RMX_REG 设置为1。 可供使用
    来通过减小来改善 HS 眼图
    端接电阻。
    1.将0写入 MEM_FS_CODE_SEL 位27:24。 这种情况
    在其他情况下、可以在内部应用偏移
    正在发出测试 pkt. 确保执行此步骤
    首先、因为在5:0中读取的值将改变一次0
    写入27:24。
    2.从位5:0中读取 RTERM_RMX 值。 如果值为
    未修整、默认使用21
    3.增加8–9个代码(10个代码≈2欧姆
    降低输出阻抗)
    4.将位21 MEM_USE_RTERM_RMX_REG 设置为1和
    将新值写入此字段
    增大该值、直到眼图通过。 此外、确保接收器
    也符合合规性要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我知道如何设置寄存器、代码的含义是什么?当我使用默认值时、插入电话、读出5:0位值比原来减少6的值低。当我为寄存器配置默认值时、 读取5:0位值、该值比原始值增加2。
    那么、这两种电话连接方式之间是否存在差异? 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 关于 PHY 终端、用户必须了解的所有内容都已在我的上一篇文章中介绍。
    如果这是您项目中的一个阻止点、请联系您当地的 TI 代表。