主题中讨论的其他器件:TPS544B20、 TPS544C25
您好的团队,
请帮助我解决邮件链中下面显示的问题
我们是否可以将 TPS544B20与 K2E EVM 配合使用
1) 1) K2E EVM 使用 TPS544C25电源模块来提供 SoC CVDD 电源。 此模块支持用于 AVS 实现的 VCNTL 和 PMBus 接口、但此电源模块的效率较低(最大值高达89%)。
2) 2)我们希望支持用于 CVDD 电源生成的替代器件 TPS544B20、该器件可提供更高的效率(最大值高达92%)、但该器件仅支持 AVS 实现的 PMBus 模式。
3) 3)我们采用了设计方案、因此我们可以使用一些电阻器安装选项来支持 TPS544C25和 TPS544B20。