This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2E05:K2E EVM 电源

Guru**** 2592940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588038/66ak2e05-k2e-evm-power-supply

器件型号:66AK2E05
主题中讨论的其他器件:TPS544B20TPS544C25

您好的团队,

请帮助我解决邮件链中下面显示的问题

 

我们是否可以将 TPS544B20与 K2E EVM 配合使用

 

 

1) 1) K2E EVM 使用 TPS544C25电源模块来提供 SoC CVDD 电源。 此模块支持用于 AVS 实现的 VCNTL 和 PMBus 接口、但此电源模块的效率较低(最大值高达89%)。

 

2) 2)我们希望支持用于 CVDD 电源生成的替代器件 TPS544B20、该器件可提供更高的效率(最大值高达92%)、但该器件仅支持 AVS 实现的 PMBus 模式。

 

3) 3)我们采用了设计方案、因此我们可以使用一些电阻器安装选项来支持 TPS544C25和 TPS544B20。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究。 我将很快发布我的反馈。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    TPS544C25和 TPS544B20之间的第一个主要区别是两个器件支持的电流量。  TPS544C25可支持高达30A 的电流、而 TPS544B20只能支持20A 的电流。 您是否使用了功耗模型来确定设计所需的电流?

    我看不到您在这些器件的当前数据表中所说的效率差异。 实际上、对于1V 输出、TPS544C25使用12V 输入电压时、在12A 和20A 之间以90%至87%的效率运行似乎更加高效。 TPS544B20在相同条件下的工作效率介于88%和86%之间。  

    TPS544B20似乎支持与 TPS544C25相同类型的 AVS 接口。 我不知道为什么您认为它仅支持 PMBus、但 K2E 的版本中有软件支持 SmartReflex 0类、使用连接到 PMBus 的 I2C 接口进行温度补偿。  

    此致、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Bill

    因此、根据我的解释、我假设您在说
    我们可以将 dc/dc 与 k2e 结合使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreenidhi、

    如果您在功耗模型中的设置显示 K2E 消耗的电流小于20A、则可以使用两个器件。

    此致、

    Bill