请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6745 您好!
我的客户对 DA808上的 RESET THRESH HOLD 有疑问。 我们能否理解数据表(建议运行条件表)中的 VIH/VIL 是否适用于该情况? 他们想知道是否 可以使用一些其他的阈值、因为复位引脚实际上不是我们称之为"IO"的引脚。 您对此有什么意见吗?
此致、
Naoki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 DA808上的 RESET THRESH HOLD 有疑问。 我们能否理解数据表(建议运行条件表)中的 VIH/VIL 是否适用于该情况? 他们想知道是否 可以使用一些其他的阈值、因为复位引脚实际上不是我们称之为"IO"的引脚。 您对此有什么意见吗?
此致、
Naoki