This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:复位阈值保持

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588404/tms320c6745-reset-thresh-hold

器件型号:TMS320C6745

您好!

我的客户对 DA808上的 RESET THRESH HOLD 有疑问。  我们能否理解数据表(建议运行条件表)中的 VIH/VIL 是否适用于该情况? 他们想知道是否 可以使用一些其他的阈值、因为复位引脚实际上不是我们称之为"IO"的引脚。 您对此有什么意见吗?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    您指的是哪个复位阈值? 您是指 G3器件焊盘(复位)输入器件复位吗?

    如果是、您可以在参考板上看到其连接。 它连接到 BRD_RSTN、即3.3V。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yodan

    感谢您的回复。 是的、它是/RESET 引脚。

    我想知道调用器件复位所需的确切阈值电压。 数据表中未提及的内容。 我不是很`m,但我想它可能被认为是 VIH。 您能评论一下吗?

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据手册第6.4.1节上电复位(POR)。 该信号为低电平有效:  

     上电后、需要上电复位(POR)将器件置于已知良好状态。 上电复位是通过同时将 RESET 和 TRST 置为低电平来启动的。

    您应连接到 GND (0V)以发出器件复位信号。 因此 BRD_RSTn 的实现如下:

    我会说您的猜测是正确的。 阈值电平应约为 VIL/VIH。  

    此致、  
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、

    感谢你的答复。 `ll、我们与客户交谈。

    此致、
    Kawada