This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:车道曲率检测

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588105/tda2e-detection-of-lane-curvature

器件型号:TDA2E

您好!

我们将在 tda2xx 电路板上使用通道检测库。

在运行用例时、检测到道路中的直线车道、但如果道路中存在曲率、则未检测到。

观察结果如下。

如果曲率更接近、则可以给出曲线的坐标。

如果曲率稍长、则不会给出曲线的坐标、即使曲率在感兴趣区域内也是如此。

查询:

我们如何更早地识别车道曲率?

这是必要的、因为如果很快出现曲率、应提前降低车速。

是否可以通过修改边缘和霍夫参数等车道参数来实现该功能、或者如何实现该功能?

请澄清。

谢谢、

Suganthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suganthi、

    我在这里邀请了一位 LD 专家进行评论。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,在此线程中按 Pramod 帖子:

    "源代码相关信息为机密信息、您应使用下面提到的私人论坛进行此类讨论。

    e2eprivate.ti.com/.../309.aspx"

    因此、如果您的公司与 TI 签订了 NDA、并且您已经可以访问此论坛、请将您的问题发布在此处、并在此处写下以关闭此主题。

    此致、

    Mariya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mariya、

    我们已在私人论坛上发布了我们的查询。

    谢谢、
    Suganthi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suganthi、

     如果曲率较大、则不会检测到它、因为我们对线使用 Hough 变换。 请阅读我先前分享的关于执行情况的详细情况的文件。 您可以尝试通过增加检测和跟踪的 Hough 最大值的数量并降低 Hough NMS 阈值来检测具有较小曲线的线条。 但是、这可能会产生不利影响、并在其他情况下为您提供更多的车道检测。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashanth、您好!

    感谢您提供详细信息。
    我已经尝试将"Hough Maximas Detected"和"Hough Maximas Tracked"保持为最大值、并降低了 NMS 阈值。 但我们仍然无法获得曲率的坐标。 在这种情况下、我们能否使用现有的边缘检测并在曲线和相邻通道的 Hough 变换上进一步实施。 我们已经在私人论坛上发布了此帖子、请澄清。

    "请阅读我先前分享的关于执行细节的文件"。
    您是说、VISION_SDK 中的通道检测文档(LaneDetection_DSP_userguide)对吧?

    谢谢、
    Suganthi