This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:使用 Yocto 构建 TI8148引导映像

Guru**** 2594580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586501/linux-building-ti8148-boot-image-using-yocto

工具/软件:Linux

大家好、
我已将 meta-ti 层添加到 Yocto 项目中,并已选择机器作为 dra7xx-EVM。
我能够成功构建映像、即生成的 MLO 和 u-image 引导以及所需的文件、但在引导 DM8148时 、我在控制台中获得 CCCCC。

此致、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不知道您使用的是 DM8148器件、但您将机器构建为 dra7xx-EVM?

    您使用的是什么硬件平台? 什么是软件版本?

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Margarita、

    我不知道您使用的是 DM8148器件、但您将机器构建为 dra7xx-EVM?

    答:我已经下载了 meta-ti 层、在这个 meta-ti/conf/machine 中、DM8148没有配置文件、因此我尝试为 dra7xx-EVM 进行构建。


    您使用的是什么硬件平台?  

    答案:DM8148

    什么是软件版本?

    ANS:meta-ti 主器件发布

    您能给我详细介绍一下使用 DM8148构建 Yocto 的步骤吗?

    此致、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Vinayak RAVALUCHE"] ANS:我已经下载了 meta-ti 层,在这个 meta-ti/conf/machine 中没有 DM8148的配置文件,所以我尝试为 dra7xx-EVM 构建。

    Dra7x 是另一个器件。

    请单击此处查看、TI81x 器件似乎不支持此功能、TI 也不支持此功能:

    http://git.yoctoproject.org/cgit/cgit.cgi/meta-ti/commit/?id=c586bd9a663c6b77478b7b38ff771f6b8360edea

    BR
    玛格丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。 我将尝试下载、构建并检查它。

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果我错了、请纠正我的问题、
    不支持 TI81x 器件意味着 DM8148器件也不支持 Yocto Build?

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的理解是正确的。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为了使 DM8148能够构建 Linux,我使用了 TI EZSDK 中的 Linux SDK。 因此、我想知道还有任何其他步骤可以在 DM8148的 Yocto (或任何其他)上执行。

    此致、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak、

    查看以下 e2e 线程是否将提供帮助:

    e2e.ti.com/.../483756

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    我尝试使用 Yocto 和您在前一次答复中提到的链接为 dra7xx-EVM 机器构建映像。

    我可以成功构建 mLO、u-boot、zImage 和 rootfs 等映像。

    我将其复制到 SD 卡、但当我尝试在 TDA2x 上引导时、它在控制台屏幕上未显示任何内容。

    请告诉我可能会出现什么问题。

    此致、

    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    [引用 USER="Vinayak RAVALUCHE]I 使用 Yocto 并借助您在前一次答复中提到的链接、尝试为 dra7xx-EVM 机器构建映像。

    我可以成功构建 mLO、u-boot、zImage 和 rootfs 等映像。

    我将其复制到 SD 卡、但当我尝试在 TDA2x 上引导时、它在控制台屏幕上未显示任何内容。

    请告诉我可能会出现什么问题。

    您的主题是"使用 Yocto 构建 TI8148引导映像"、您的最新问题与您的主题没有什么共同之处。 请打开新的 e2e 线程、其中包含相应的主题。

    此致、
    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    当然、我将遵循这一要求。

    此致、
    Vinayak