工具/软件:Linux
大家好、
我已将 meta-ti 层添加到 Yocto 项目中,并已选择机器作为 dra7xx-EVM。
我能够成功构建映像、即生成的 MLO 和 u-image 引导以及所需的文件、但在引导 DM8148时 、我在控制台中获得 CCCCC。
此致、
Vinayak
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、
我已将 meta-ti 层添加到 Yocto 项目中,并已选择机器作为 dra7xx-EVM。
我能够成功构建映像、即生成的 MLO 和 u-image 引导以及所需的文件、但在引导 DM8148时 、我在控制台中获得 CCCCC。
此致、
Vinayak
您好、Margarita、
我不知道您使用的是 DM8148器件、但您将机器构建为 dra7xx-EVM?
答:我已经下载了 meta-ti 层、在这个 meta-ti/conf/machine 中、DM8148没有配置文件、因此我尝试为 dra7xx-EVM 进行构建。
您使用的是什么硬件平台?
答案:DM8148
什么是软件版本?
ANS:meta-ti 主器件发布
您能给我详细介绍一下使用 DM8148构建 Yocto 的步骤吗?
此致、
Vinayak
您好!
[引用 USER="Vinayak RAVALUCHE"] ANS:我已经下载了 meta-ti 层,在这个 meta-ti/conf/machine 中没有 DM8148的配置文件,所以我尝试为 dra7xx-EVM 构建。
Dra7x 是另一个器件。
请单击此处查看、TI81x 器件似乎不支持此功能、TI 也不支持此功能:
BR
玛格丽塔
Vinayak、
[引用 USER="Vinayak RAVALUCHE]I 使用 Yocto 并借助您在前一次答复中提到的链接、尝试为 dra7xx-EVM 机器构建映像。
我可以成功构建 mLO、u-boot、zImage 和 rootfs 等映像。
我将其复制到 SD 卡、但当我尝试在 TDA2x 上引导时、它在控制台屏幕上未显示任何内容。
请告诉我可能会出现什么问题。
您的主题是"使用 Yocto 构建 TI8148引导映像"、您的最新问题与您的主题没有什么共同之处。 请打开新的 e2e 线程、其中包含相应的主题。
此致、
帕维尔