大家好。
功能说明 ,数据字长可用于9种类型(8…… 32)
情况说明。
但是、在 SCTRL 寄存器的说明中只描述了三种类型(0、1、8)。
哪一个是正确的?
此外、
C:\ ti\ c5_lp \ c5_cSL_3.07 \ ccs_v6.x_examples \ I2S \ cSL_I2S_AudioCodec_dma \ AudioCodec_dma.c
以下代码位于的第629行。
hwconfig.wordLen = I 2 S _ WORDLEN _ 16;
这句话 是正确的、是错误的。
(相关文档)
TMS320C5517数字信号处理器
技术参考手册(SPRUH 16 B)
www.tij.co.jp/.../spruh16b.pdf
第368页7.1.2特性
•数据字长度为8、10、12、14、16、 18、20、24或32位。
P、386 7.3.1 I 2 S 0 SCTRL 寄存器(偏移= 2800h)[复位= 0h]
位5-2字段 WDLNGTH
选择串行器字长。
0x0 = 8位数据字
0x1 = 10位数据
0x8 = 32位数据字
是正确的吗?