This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:关于 C5517的 TRM (I2S 寄存器说明)的冲突

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588169/tms320c5517-about-contradiction-of-trm-i2s-register-description-of-c5517

器件型号:TMS320C5517

大家好。

功能说明 ,数据字长可用于9种类型(8…… 32)
情况说明。

但是、在 SCTRL 寄存器的说明中只描述了三种类型(0、1、8)。
哪一个是正确的?

此外、
C:\ ti\ c5_lp \ c5_cSL_3.07 \ ccs_v6.x_examples \ I2S \ cSL_I2S_AudioCodec_dma \ AudioCodec_dma.c
以下代码位于的第629行。

   hwconfig.wordLen = I 2 S _ WORDLEN _ 16;

这句话 是正确的、是错误的。

(相关文档)
TMS320C5517数字信号处理器
技术参考手册(SPRUH 16 B)
www.tij.co.jp/.../spruh16b.pdf
第368页7.1.2特性
•数据字长度为8、10、12、14、16、 18、20、24或32位。

P、386 7.3.1 I 2 S 0 SCTRL 寄存器(偏移= 2800h)[复位= 0h]
位5-2字段 WDLNGTH
选择串行器字长。
0x0 = 8位数据字
0x1 = 10位数据
0x8 = 32位数据字

是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [报价] 正确吗?

    最可能是的,因为 SDK 符合 ,另请参阅7.2.8.2数据符号扩展模式。 这似乎是寄存器说明中的错误。
    您可以使用 TRM 每页底部的"提交文档反馈"链接向文档团队报告这种偏差。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yordan - San、


    非常感谢。

    我非常感谢你的迅速和明确答复。

    此致、
    梅达的 Hideaki