请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 主题中讨论的其他器件:TMS320C6655、
在 SPRS814B TMS320C6655和 TMS320C6657定点和浮点数字信号处理器数据表 第121页上、它显示"将器件长时间保持在 POR、RESETFULL 或复位状态将影响器件的长期可靠性。 器件不应在超过一小时的时间内被保持在复位状态、并且不应在加电的时间的5%以上内被保持在复位状态"。 您是否有任何与此陈述相关的量化数据?
此外、这也没有提到本地复位(LRESET_N)。 此语句是否也会影响本地重置?
谢谢!