This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:POR、RESETFULL 或复位的保持时间

Guru**** 2594610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587726/tms320c6657-hold-time-of-por-resetfull-or-reset

器件型号:TMS320C6657
主题中讨论的其他器件:TMS320C6655

在 SPRS814B TMS320C6655和 TMS320C6657定点和浮点数字信号处理器数据表 第121页上、它显示"将器件长时间保持在 POR、RESETFULL 或复位状态将影响器件的长期可靠性。 器件不应在超过一小时的时间内被保持在复位状态、并且不应在加电的时间的5%以上内被保持在复位状态"。 您是否有任何与此陈述相关的量化数据?

此外、这也没有提到本地复位(LRESET_N)。 此语句是否也会影响本地重置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]此语句是否也会影响本地重置?
    是的、根据我的理解、这也适用于局部复位。

    [报价]您是否有与此陈述相关的任何定量数据?
    我没有此类信息。 让硬件设计人员详细阐述。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石沙尼

    所提供的时间限制就足够了。  这是与同步 CMOS 结构的非对称老化相关的寿命可靠性问题。  为了使器件满足规定的寿命可靠性、必须遵循以下声明:

    "将器件长时间保持在 POR、RESETFULL 或复位状态将影响器件的长期可靠性。 器件不应在超过一小时的时间内被保持在复位状态、并且不应在加电的时间的5%以上内被保持在复位状态"。

    Tom

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Tom!