请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 香榭丽舍
AM57x 的最低 OPP 为1GHz。 是否有任何方法可以以较低的速度运行器件、例如500MHz 的速度运行? 这对于在系统未处于满负载时节省功耗非常有用。
谢谢
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Wiki 指南的主要内容是使用额外的500MHz OPP 修改 dra7.dtsi 文件。 在 dra7.dtsi 文件中找到"opp_table"并将以下内容添加到其中
opp_nom@500000000{ opp-Hz =/bits/64 <500000000>; op-microvolt =<1060000 850000 1150000>; opp-supported-HW =<0xFF 0x01>; opp-suspend; };
我已经在 GP EVM 上对此进行了测试、并运行了 Dhrystone 基准以确认较低的性能。