This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:以较低的速度运行 SoC

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588026/am5728-running-soc-at-lower-speeds

器件型号:AM5728

香榭丽舍

AM57x 的最低 OPP 为1GHz。 是否有任何方法可以以较低的速度运行器件、例如500MHz 的速度运行? 这对于在系统未处于满负载时节省功耗非常有用。

谢谢

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael
    您可以查看以下 wiki
    processors.wiki.ti.com/.../AM570x_Speed_Grades

    虽然这是针对 AM571x 和 AM570x 中提供的较低速度等级(500MHz)完成的、但从概念上讲、这同样适用于 AM572x。
    ARM MHz 没有最低频率限制、因此您可以在500MHz (OPP_NOM 电压)下运行 AM5728、前提是它满足您的电源和系统性能需求。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wiki 指南的主要内容是使用额外的500MHz OPP 修改 dra7.dtsi 文件。 在 dra7.dtsi 文件中找到"opp_table"并将以下内容添加到其中

    opp_nom@500000000{
    opp-Hz =/bits/64 <500000000>;
    op-microvolt =<1060000 850000 1150000>;
    opp-supported-HW =<0xFF 0x01>;
    opp-suspend;
    }; 

    我已经在 GP EVM 上对此进行了测试、并运行了 Dhrystone 基准以确认较低的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于关注此帖子的人员、请也检查此帖子:
    e2e.ti.com/.../2161395