请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我获得了用于 TMS320C6713板的 DSP 入门套件(DSK)。 所有必要的特定于电路板的内容(C6000 CSL、CGT、DSP/BIOS、……)中都包含 CCSv3版本。 由于我必须在 Windows 10计算机上运行它、因此我必须使用 CCSv5.5、这是第一个与 Windows 10兼容的 CCS 版本。 我安装了 CCSv5、并尝试为较新的 CCS 版本获取 C6000 CSL。 我在以下链接中尝试了它:
http://www.ti.com/tool/sprc090
但只有一个提示、即它不可用、我在其他地方找不到它。我可以从哪里获得它? 还是可以使用 CCSv3中的 CSL?