This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:适用于 CCSv5.5的 C6000 CSL

Guru**** 2595580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587655/ccs-c6000-csl-for-ccsv5-5

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我获得了用于 TMS320C6713板的 DSP 入门套件(DSK)。 所有必要的特定于电路板的内容(C6000 CSL、CGT、DSP/BIOS、……)中都包含 CCSv3版本。 由于我必须在 Windows 10计算机上运行它、因此我必须使用 CCSv5.5、这是第一个与 Windows 10兼容的 CCS 版本。 我安装了 CCSv5、并尝试为较新的 CCS 版本获取 C6000 CSL。 我在以下链接中尝试了它:

http://www.ti.com/tool/sprc090

但只有一个提示、即它不可用、我在其他地方找不到它。我可以从哪里获得它? 还是可以使用 CCSv3中的 CSL?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、知道 CSL 下载问题、上周向数字营销团队报告了该问题。 我们正在进行修复、该修复将很快在 TI.com 上提供。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我收到了一个更新、该更新将在明天早上(美国时间)之前修复
    此致、
    Rahul