请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
我的重要客户在使用 C6678LE 夹层仿真器时遇到问题。 它们具有一些 C6678LE EVM、但其中3个 EVM 的夹层仿真器无法正常工作。 起初、这些人在工作、但有一天我的客户发现这些人被骗了。 n`t 无法再将 CCS 与其连接。 所有3个夹层仿真器显示与所连接的视频相同的 LED 错误状态(左侧是砖型的、右侧是良好的)。
您能否告诉我此错误状态实际上表示什么? 是否可以对其进行维修?
很抱歉,您是否能很快告诉我您的答案? 他们强烈希望了解此错误的含义、根本原因以及此问题的解决方法。
请注意、他们知道 xds100v1仍然可用、但遗憾的是、对于他们的应用、运行速度太慢。
此致、
Naoki