This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:夹层仿真器被欺骗...

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587949/tms320c6678-mezzanine-emulator-bricked

器件型号:TMS320C6678

您好!

我的重要客户在使用 C6678LE 夹层仿真器时遇到问题。 它们具有一些 C6678LE EVM、但其中3个 EVM 的夹层仿真器无法正常工作。 起初、这些人在工作、但有一天我的客户发现这些人被骗了。 n`t 无法再将 CCS 与其连接。  所有3个夹层仿真器显示与所连接的视频相同的 LED 错误状态(左侧是砖型的、右侧是良好的)。

您能否告诉我此错误状态实际上表示什么?  是否可以对其进行维修?

很抱歉,您是否能很快告诉我您的答案? 他们强烈希望了解此错误的含义、根本原因以及此问题的解决方法。
请注意、他们知道 xds100v1仍然可用、但遗憾的是、对于他们的应用、运行速度太慢。

此致、
Naoki

e2e.ti.com/.../mezzanine_5F00_led.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    对于错误状态、我已联系 JTAG 专家。

    至于您的第二个问题:
    [引述]很抱歉,请您尽快告诉我您的答案? 他们强烈希望了解此错误的含义、根本原因以及此问题的解决方法。
    如果有外部 JTAG、它们可以使用外部 JTAG。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yodan

    非常感谢您的帮助。 我`ll 你的专家的答复。 我同意您的解决方法、但遗憾的是、他们的预算有限、您可能会注意到...

    此致、
    Naoki。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Yordan

    我刚刚尝试使用 Bh560v2Config 清除安全模式或更新固件,然后问题似乎消失了! 我关闭线程。

    此致、
    Naoki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您更新该主题。

    此致、
    Yordan