请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3351 工具/软件:Linux
你好
我有一位客户希望设计基于 AM3351的低成本系统、他们需要在其中运行 Linux/RT-Linux 以重复使用其他项目中的应用程序。
他们询问所需的最小存储器(DDR/SRAM)占用空间是多少。
他们不需要显示驱动程序、甚至无需 Linux/WiFi 驱动程序、但想知道他们需要哪种存储器-用于成本估算练习。
这是您可以帮助的东西
非常感谢
Bob 熏肉