This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3351:最小内存占用空间

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588313/linux-am3351-minimum-memory-footprint

器件型号:AM3351

工具/软件:Linux

你好
我有一位客户希望设计基于 AM3351的低成本系统、他们需要在其中运行 Linux/RT-Linux  以重复使用其他项目中的应用程序。
他们询问所需的最小存储器(DDR/SRAM)占用空间是多少。

他们不需要显示驱动程序、甚至无需 Linux/WiFi 驱动程序、但想知道他们需要哪种存储器-用于成本估算练习。

这是您可以帮助的东西

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob Bacon、您好!

    理想情况下、Linux 可以以非常低的 RAM/内存占用空间引导。 根据配置、它可以使用低至32MB 甚至更低的容量启动。
    但是、由于存储器如此低、器件在运行复杂应用程序时可能不是很有用。

    建议根据用例要求确定存储器大小要求。

    谢谢