请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 您好!
AM335x GPIO 可支持的最大负载电容是多少?
我知道数据表中不会提到这一点。
在我们的应用中、以下引脚需要连接到高电容器件、
如此高的负载电容是否会破坏 GPIO?
M18 (MDC)引脚-> 2200pF 负载
U17 (GPMC_WPN)引脚-> 120pF 负载
根据以下 E2E、AIN 端子似乎具有的设计能力
驱动高电容负载时、它是否与其他引脚(上面)类似?
e2e.ti.com/.../1144614
此致
库米