This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:GPIO 负载电容

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588224/am3352-gpio-load-capacitance

器件型号:AM3352

您好!

AM335x GPIO 可支持的最大负载电容是多少?
我知道数据表中不会提到这一点。

在我们的应用中、以下引脚需要连接到高电容器件、
如此高的负载电容是否会破坏 GPIO?

M18 (MDC)引脚-> 2200pF 负载
U17 (GPMC_WPN)引脚-> 120pF 负载

根据以下 E2E、AIN 端子似乎具有的设计能力
驱动高电容负载时、它是否与其他引脚(上面)类似?
e2e.ti.com/.../1144614

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AIN 引脚为模拟输入、与 GPIO 完全不同。 如果您有疑问、可以在 GPIO 引脚上放置小型串行电阻器以限制浪涌电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    谢谢你。

    以防万一、我们是否可以假定一般不建议将高负载电容连接到 GPIO?

    此致
    库米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要考虑 GPIO 更改状态时将产生的浪涌电流。 应以某种方式限制该电流。 我个人更喜欢缓冲信号。