This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:DM368中的 BLC 调优

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587374/tms320dm368-blc-tuning-in-dm368

器件型号:TMS320DM368

您好!

 我们正在使用 DM368 DaVinci 视频处理器和 AR0330传感器开发摄像机。 使用的软件平台是 IPNC RDK 5.1。 我们需要对 BLC 进行微调、以在明亮的光照条件下获得更好的视频质量。  我们有三个 BLC 级别(低、中和高)、但这些级别不能提供这么多的性能。  也无法识别这些级别之间的任何更改。  我们仅更新 BLC 的 AE 权重表。 请检查所附图片以供参考。

在这张照片中、有人在明亮的光源下、但他的脸看不见。

在这张图片中、面也不清晰。 窗户也会发出明亮的光线。

我认为 BLC 调优可以解决这个问题。 请在这方面帮助我。

以及如何解决来自窗户的明亮光线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将通知 IPNC 团队研究此问题。
    同时、您可以搜索类似的 e2e 线程。

    此致、
    Anuj
    PathPartner Technology Pvt Ltd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    基本上、gALG_aewbObj.weight 是根据 BLC 模式设置的。 如果您没有看到所有三种模式(即使是背光场景)之间的亮度有任何差异、您只需在更改模式时验证是否设置了重量表。

    如果实施正确、下一步是自定义权重表(TI_RUSING_Matrix、TI_RUSING_SPOT 和 TI_RUSING_CENTER)。 您可以为要为 AE 计算提供更多权重的块(区域)提供更高的权重。 这是一种平衡行为。 如果非常明亮的区域没有地磅、这些区域将完全饱和。 或者如果地重太高,其它区域将非常黑。

    通常重量矩阵为16*32个值,水平方向16个块,垂直方向32个块。

    此致
    尼姆瓦尔盖塞