请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 大家好、
我的客户做了50块电路板、一个电路板上出现了以下问题。
49件正常工作。
[问题]
当它们打开 CCS 的寄存器视图时、它们无法读取的值
USB 相关寄存器和 GPMC 寄存器、并变为"未读"状态。
其他寄存器值可以正常读取。
如果他们在 CCS GUI 中运行"单步执行"并执行命令以访问未读的寄存器、
CCS 冻结。
这是设备故障还是安装问题?
请告诉我是否有问题需要检查。
此致、
Sasaki