This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:无法访问 USB 寄存器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588200/am3352-usb-registers-cannot-be-accessed

器件型号:AM3352

大家好、

我的客户做了50块电路板、一个电路板上出现了以下问题。  
49件正常工作。

[问题]
当它们打开 CCS 的寄存器视图时、它们无法读取的值
USB 相关寄存器和 GPMC 寄存器、并变为"未读"状态。
其他寄存器值可以正常读取。

如果他们在 CCS GUI 中运行"单步执行"并执行命令以访问未读的寄存器、
CCS 冻结。

这是设备故障还是安装问题?
请告诉我是否有问题需要检查。

此致、
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果50个电路板中的49个正常工作、这很可能是制造问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    他们判断安装问题的确认方法是什么。
    请告诉我是否有任何方法。
    此致、
    Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们需要检查电路板。 检查组件是否放错或有缺陷、短路、焊点不良、检查电源电压... 这些是标准程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持、很抱歉我提出了一个基本问题。

    此致、
    Sasaki