请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3715 问题描述:
当系统同时加载 BT 和 WIFI 驱动程序时、
此时 BT 和 WIFI 功能正常、
然后关闭 BT、它无法再次打开 BT。
如果系统单独加载 BT 和 WiFi 驱动程序、WiFi 和 BT 功能正常。
随附图片显示了 NG 情况。
我发现第一次运行脚本(OK)和第二次运行脚本(NG)之间的区别。
请帮助解决此问题。 谢谢。