This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3715:Windows Mobile 上的 WG7310/11 BT 问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588128/am3715-wg7310-11-bt-issue-on-windows-mobile

器件型号:AM3715

问题描述:

当系统同时加载 BT 和 WIFI 驱动程序时、
此时 BT 和 WIFI 功能正常、
然后关闭 BT、它无法再次打开 BT。

如果系统单独加载 BT 和 WiFi 驱动程序、WiFi 和 BT 功能正常。

随附图片显示了 NG 情况。
我发现第一次运行脚本(OK)和第二次运行脚本(NG)之间的区别。

请帮助解决此问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不支持 Windows。 如需支持、请访问我们的第三方合作伙伴 www.adeneo-embedded.com (现更名为 Witekio)。