工具/软件:Linux
若要在 AM437X-EVM 上编译 Yocto 项目、但我遇到如下错误:
错误:执行事件处理程序'external_linaro_toolchain_version_handler'失败
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"external_linaro_toolchain_version_handler (e)"、第8行、位于 external_linaro_toolchain_version_handler (e= )
文件"external-linaro-toolchain-versions.inc"、第4行、位于 elt_get_main_version (d= )
IndexError:列表索引超出范围
注:已启动具有 DBfile 的 PRServer:/home/yangyongsheng/Project/tisdk/build/cache/prserv.sqlite3、IP:127.0.0.1、端口:41026、PID:94659
正在加载高速缓存:100%|######################################################################################################## | ETA:00:00:00
从依赖关系缓存加载187个条目。
错误:ParseError at /home/yangyongsheng/Project/tisdk/sources/meta-qt5/classes/qmake5_base.bbclass:48:Could not inherit file classes/remove-libtool.bbclass
错误:命令执行失败:以1退出
摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。
可能是什么问题?