This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:在 AM437X-EVM 上编译 Yocto 项目、buf 失败。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587365/linux-am4378-compile-yocto-project-on-am437x-evm-buf-failed

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

我接着是这个网站  

若要在 AM437X-EVM 上编译 Yocto 项目、但我遇到如下错误:

错误:执行事件处理程序'external_linaro_toolchain_version_handler'失败
回溯(最近一次调用最后一次):
文件"external_linaro_toolchain_version_handler (e)"、第8行、位于 external_linaro_toolchain_version_handler (e= )
文件"external-linaro-toolchain-versions.inc"、第4行、位于 elt_get_main_version (d= )
IndexError:列表索引超出范围

注:已启动具有 DBfile 的 PRServer:/home/yangyongsheng/Project/tisdk/build/cache/prserv.sqlite3、IP:127.0.0.1、端口:41026、PID:94659
正在加载高速缓存:100%|######################################################################################################## | ETA:00:00:00
从依赖关系缓存加载187个条目。
错误:ParseError at /home/yangyongsheng/Project/tisdk/sources/meta-qt5/classes/qmake5_base.bbclass:48:Could not inherit file classes/remove-libtool.bbclass
错误:命令执行失败:以1退出

摘要:显示了3条错误消息、返回非零退出代码。

可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,iysheng,

    您使用的工具链错误。 请按照 此页面中的步骤构建处理器 SDK。


    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用该站点的工具链、

    但我会得到相同的误差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个处理器 SDK 配置文件进行同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照以下步骤操作:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工具链版本是此配置的正确版本。 我的构建成功。 您是否已从此 页面成功完成 Ubuntu (推荐)主机设置步骤?