您好!
我对 AM335x USB_VBUS 引脚有疑问。
我的客户计划将 AM335x USB 用作主机、它将通过 USB 连接到外部模块。
此扩展模块(USB 器件)不需要 VBUS。
在这种情况下、AM335x USB_VBUS 引脚是否可以保持未连接(悬空)?
在 AM335x TRM (spruh73o)第2502页"16.2.1 VBUS 电压拉电流控制"中、
它说:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VBUS 上电用于识别主机是否存在。
它还用于为 D+线路上的上拉电阻供电。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
因此、无论需要 VBUS 的 USB 器件是什么、
AM335x USB_VBUS 引脚应连接到5V 电源、对吗?
如果需要连接 USB_VBUS、检测"高电平"的阈值电压是多少?
是4.4V 吗?
此致、
G.F.