This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:USB 主机 USB_VBUS 连接

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/588116/am3354-usb-host-usb_vbus-connection

器件型号:AM3354

您好!

我对 AM335x USB_VBUS 引脚有疑问。

我的客户计划将 AM335x USB 用作主机、它将通过 USB 连接到外部模块。
此扩展模块(USB 器件)不需要 VBUS。

在这种情况下、AM335x USB_VBUS 引脚是否可以保持未连接(悬空)?

在 AM335x TRM (spruh73o)第2502页"16.2.1 VBUS 电压拉电流控制"中、
它说:
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VBUS 上电用于识别主机是否存在。
它还用于为 D+线路上的上拉电阻供电。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
因此、无论需要 VBUS 的 USB 器件是什么、
AM335x USB_VBUS 引脚应连接到5V 电源、对吗?
如果需要连接 USB_VBUS、检测"高电平"的阈值电压是多少?
是4.4V 吗?

此致、
G.F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、在代码写入控制器使其成为主机后、它将使能 VBUSDRV 高电平并期望 USB_VBUSIN 中的电压变为 VBus 有效(>=4.4)。

    是的、您是对的、阈值电压为4.4。