请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 我们希望使用 OpenCL 在 AM57xx EVM 中的 DSP 上运行一些操作
因此、使用 OpenCL、我们在 DSP 侧执行一个函数、在该函数中、我们需要 MAC 地址和当前时间
那么、在 DSP 端是否有任何方法来获取 MAC 地址和时间。
我们不希望将时间和 MAC 地址作为 ARM 端的函数参数传递。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们希望使用 OpenCL 在 AM57xx EVM 中的 DSP 上运行一些操作
因此、使用 OpenCL、我们在 DSP 侧执行一个函数、在该函数中、我们需要 MAC 地址和当前时间
那么、在 DSP 端是否有任何方法来获取 MAC 地址和时间。
我们不希望将时间和 MAC 地址作为 ARM 端的函数参数传递。
谢谢。