This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:DSP 访问 MAC 地址和时间

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587116/am5726-dsp-access-to-mac-address-and-time

器件型号:AM5726

我们希望使用 OpenCL 在 AM57xx EVM 中的 DSP 上运行一些操作

因此、使用 OpenCL、我们在 DSP 侧执行一个函数、在该函数中、我们需要 MAC 地址和当前时间

那么、在 DSP 端是否有任何方法来获取 MAC 地址和时间。

我们不希望将时间和 MAC 地址作为 ARM 端的函数参数传递。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harshil、

    您可以从 CTRL_CORE_MAC_ID_SW_0-3检索 MAC 地址。

    您可以尝试实时时钟(RTC)来获取当前时间。

    此致、
    Garrett