This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:EVM 上的 SW_3V3放电电路

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587278/am5708-sw_3v3-discharge-circuit-on-evm

器件型号:AM5708
主题中讨论的其他器件:TPS22965

我对 J6 EVM 原理图上的 SW_3V3电源配置有疑问。

在表27中、有一个负载开关控制 SW_VSYS_3V3电压、使其按照正确的时间排序。  该电路正上方是另一个电路、在使能 SW_VSYS_3V3电源轨之前向其提供36.5欧姆负载。  我知道所用的负载开关在关断时启用了电阻放电、那么分立式负载的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您所指的是哪个文档? 请发布链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没关系、我找到了它。 在我看来、原因似乎是 TPS22965片上负载电阻器为225Ω Ω、这不允许 SW_VSYS_3V3电源轨快速放电。 这是为了确保 VDDSHVx 电源在 VDDS18V 电源电压差之后下降(请参阅 AM570x 数据表修订版 A 中的图5-6)。