请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5708 主题中讨论的其他器件:TPS22965
我对 J6 EVM 原理图上的 SW_3V3电源配置有疑问。
在表27中、有一个负载开关控制 SW_VSYS_3V3电压、使其按照正确的时间排序。 该电路正上方是另一个电路、在使能 SW_VSYS_3V3电源轨之前向其提供36.5欧姆负载。 我知道所用的负载开关在关断时启用了电阻放电、那么分立式负载的用途是什么?