请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM365 您好!
请告诉我 、各种电压轨 TMS320DM365之间(即1.35V、1.8V 和 3.3V 电压轨之间)所需的最小延时时间是多少、 以及应按什么顺序排列
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请告诉我 、各种电压轨 TMS320DM365之间(即1.35V、1.8V 和 3.3V 电压轨之间)所需的最小延时时间是多少、 以及应按什么顺序排列
您好!
您可能需要查看 "电源设计注意事项"部分。
您好!
以下数据表提供 了第5.2节"建议运行条件"下的所有要求。
我没有为电源序列图等其他信息添加图。 但是、如果您正在寻找电路板设计、本节包含设计中所需的所有 R/C 值。
希望这对您有所帮助