This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:TMS320DM365的上电定序要求

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586469/tms320dm365-power-on-sequencing-requirment-for-tms320dm365

器件型号:TMS320DM365

您好!

请告诉我    、各种电压轨 TMS320DM365之间(即1.35V、1.8V 和 3.3V 电压轨之间)所需的最小延时时间是多少、 以及应按什么顺序排列  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能需要查看 "电源设计注意事项"部分。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320dm365.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikiran:
    我想知道、当我们加电时、是否可以为所有导轨开启电源、如果不需要、则需要最小时序延迟。加电序列的任何时序图都将对我有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下数据表提供 了第5.2节"建议运行条件"下的所有要求。

    我没有为电源序列图等其他信息添加图。 但是、如果您正在寻找电路板设计、本节包含设计中所需的所有 R/C 值。
    希望这对您有所帮助

    www.ti.com/.../sprs457e.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Ravi 感谢您的更新,我想知道如果在3.3V 斜升之前重置为1.8V,将会发生什么情况。实际上,我们正在通过 RC 网络创建电源定序,并使用上一级的 PG 启用下一个电压轨。 但不幸的是,在我们的案例中,我们通过1.8V 电源轨的电源正常启用了3.3V 电源轨,复位由3.3 PG 引脚驱动。 但是、当启用1.8V 并且仍然未启用3.3V 时、我们观察到3.3V 电源轨上的1.8V 电源轨、我怀疑它正在通过处理器泄漏、因为如果处理器未连接、所有电源轨都正常、因此在此期间 PG 将启动 升高,因此也会重置,但在3V3 raail 上,我们仍然只有1V8。 这将是怎样的? 因为我们在该领域面临一些问题。 我是否也应该怀疑这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Ravi

    您可以参考这个
    e2e.ti.com/.../574949