请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EVMK2H
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我对 EVMK2H 使用 PDK 4.0.4。
我必须使用 Hwi 事件从 GPIO 接收中断。
我已注册 Hwi 事件 ID 为134、但构建不成功。
错误消息为"ti.sysbios.family.c64p.Hwi ti.sysbios.family.c64p.Hwi.instance#0:EventID (134)必须小于128"
我附加了.cfg 文件。 plz 检查此文件。
此致
Shin。