This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EVMK2H:EVMK2H 中不允许 GPIO 事件 ID

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586810/rtos-evmk2h-gpio-event-id-is-not-allowed-in-evmk2h

器件型号:EVMK2H

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

我对 EVMK2H 使用 PDK 4.0.4。  

我必须使用 Hwi 事件从 GPIO 接收中断。  

我已注册 Hwi 事件 ID 为134、但构建不成功。

错误消息为"ti.sysbios.family.c64p.Hwi ti.sysbios.family.c64p.Hwi.instance#0:EventID (134)必须小于128"

我附加了.cfg 文件。 plz 检查此文件。

此致

Shin。

e2e.ti.com/.../5G_5F00_HUB_5F00_pcie.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Shin、

    我已将此内容转发给 TI-RTOS 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅数据表中的表6-22以查找 GPIO 事件 ID。 我已查看它、它看起来是106 (GPIO_INTN)。

    此外、如果您使用的是 PDK、则提供了 GPIO LLD、它可以在 GPIO LLD 中正确配置事件 ID (请参阅适用于 K2H 的 GPIO_SoC.c 文件)。

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如何知道引脚在何处发送中断?

    此致。