您好!
我有 DM8148 EVM 板和 IPNC RDK 版本3.9。
我只想为 DM8148 EVM 板使用 IPNC RDK 的 u-boot、内核和文件系统。 因为应用程序服务是不同的。
是否可以将 IPNC RDK 3.9 (u-boot、内核和文件系统) 用于 DM8148 EVM?
此致、
Prabhunath
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有 DM8148 EVM 板和 IPNC RDK 版本3.9。
我只想为 DM8148 EVM 板使用 IPNC RDK 的 u-boot、内核和文件系统。 因为应用程序服务是不同的。
是否可以将 IPNC RDK 3.9 (u-boot、内核和文件系统) 用于 DM8148 EVM?
此致、
Prabhunath
Prashanth、您好!
非常感谢您的回答。
正如您所说的架构明智 DM8127和 DM8148都是兼容的。 以便我尝试在 DM8168 EVM 上使用 IPNC 3.9 RDK 的 MLO 和 u-boot。
1.我正在使用以下命令在 u-boot 目录中生成 MLO 和 u-boot-dtb.img。
使 arch=arm cross_compiler=(交叉编译器的路径) dm8127_csk_sd_defconfig
使 arch=arm cross_compiler=(交叉编译器的路径) distclean
将 arch=arm cross_compiler=(交叉编译器的路径)全部设置为
2.使用 IPNC_RDK-3.9.0/Utils/SD-script 目录中提供的 mksd-ti81xx.sh scricpt 在 SD 卡中创建两个分区。
3.复制 SD 卡上的步骤1映像(MLO 和 u-boot-dtb.img)。 在 SD 卡上,u-boot-dtb.img 保存为 u-boot.img。
4.将此 SD 卡插入 DM8148 EVM 并打开电源。
5. 找到以下结果。
注:我使用的是 DM8127 MLO 和 U-boot.img
情况1. IPNC 3.9 u-boot 不变
U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月5日- 15:57:36)
尝试从 MMC2引导
情况2. 更改了 IPNC u-boot 以从 MMC1进行引导
U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月5日- 15:57:36)
尝试从 MMC1引导
**分区1在设备0**上无效
SPL_register_fat_device:fat 寄存器错误--1
SPL_LOAD_IMAGE_Fat:读取图像 u-boot.img 时出错、错误--1
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###
情况3. 在 IPNC u-boot 中更改以采用分区0而不是1。
U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月5日- 15:57:36)
尝试从 MMC1引导
SPL_register_fat_device:fat 寄存器错误--1
SPL_LOAD_IMAGE_Fat:读取图像 u-boot.img 时出错、错误--1
SPL:无法从所有引导设备引导
###错误###请重置电路板###
我没有得到未能读取 u-boot.imgso 的原因、请帮助我解决此问题。
如果您需要有关此问题的更多信息、请告诉我。
此致、
Prabhunath
你好,Ravikiran
感谢您的快速响应。
我使用的是 DM8148 EVM 板。 我错误地在上述帖子中编写了 DM8168。
请在以下日志消息中找到 IPNC_RDK-3.9.0/Source/IPNC_RDK/BINARS/DM8127/SD 目录中可用的二进制文件。
U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 14:05:38)
尝试从 MMC2引导
此致、
Prabhunath