This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:CAN IPNC RDK 3.9用于 DM8148 EVM

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586227/tms320dm8148-can-ipnc-rdk-3-9-use-for-dm8148-evm

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我有 DM8148 EVM 板和 IPNC RDK 版本3.9。

我只想为 DM8148 EVM 板使用 IPNC RDK 的 u-boot、内核和文件系统。  因为应用程序服务是不同的。

是否可以将 IPNC RDK 3.9 (u-boot、内核和文件系统) 用于 DM8148 EVM?

此致、

Prabhunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请点击此处查看:
    www.ti.com/.../IPNC-RDK-CSK
    章节"说明"。

    我将通知 IPNC 团队寻求帮助。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Margarita、

    感谢您的重播。

    如果您将从 IPNC 团队那里获得同样的重播、请务必告知我。

    平路机、
    Prabhunath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhunath、您好!

    [引用 user="Prabhunath Gupta">我只想为 DM8148 EVM 板使用 IPNC RDK 的 u-boot、内核和文件系统。  [/引用] 由于架构几乎相同、因此应该可以使用内核、 但由于 RDK 的依赖性、应用程序可能无法运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prashanth、您好!

    非常感谢您的回答。

    正如您所说的架构明智 DM8127和 DM8148都是兼容的。 以便我尝试在 DM8168 EVM 上使用 IPNC 3.9 RDK 的 MLO 和 u-boot。

    1.我正在使用以下命令在 u-boot 目录中生成 MLO 和 u-boot-dtb.img。

    使 arch=arm cross_compiler=(交叉编译器的路径) dm8127_csk_sd_defconfig

    使 arch=arm cross_compiler=(交叉编译器的路径) distclean

    将 arch=arm cross_compiler=(交叉编译器的路径)全部设置为

    2.使用  IPNC_RDK-3.9.0/Utils/SD-script 目录中提供的 mksd-ti81xx.sh scricpt 在 SD 卡中创建两个分区。

    3.复制  SD 卡上的步骤1映像(MLO 和 u-boot-dtb.img)。 在 SD 卡上,u-boot-dtb.img 保存为 u-boot.img。

    4.将此 SD 卡插入 DM8148 EVM 并打开电源。

    5. 找到以下结果。

    注:我使用的是 DM8127 MLO 和 U-boot.img

    情况1. IPNC 3.9 u-boot 不变

    U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月5日- 15:57:36)
    尝试从 MMC2引导

    情况2. 更改了 IPNC u-boot 以从 MMC1进行引导

    U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月5日- 15:57:36)
    尝试从 MMC1引导
    **分区1在设备0**上无效
    SPL_register_fat_device:fat 寄存器错误--1
    SPL_LOAD_IMAGE_Fat:读取图像 u-boot.img 时出错、错误--1
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置电路板###

    情况3. 在 IPNC u-boot 中更改以采用分区0而不是1。

    U-Boot SPL 2016.05 (2017年4月5日- 15:57:36)
    尝试从 MMC1引导
    SPL_register_fat_device:fat 寄存器错误--1
    SPL_LOAD_IMAGE_Fat:读取图像 u-boot.img 时出错、错误--1
    SPL:无法从所有引导设备引导
    ###错误###请重置电路板###

     

    我没有得到未能读取 u-boot.imgso 的原因、请帮助我解决此问题。

    如果您需要有关此问题的更多信息、请告诉我。

    此致、

    Prabhunath

     

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhunath、您好!

    您的电路板是 DM8148还是 DM8168? 。

    如上所述、IPN RDK 不适用于 DM8148或 DM8168电路板、因此您可能会遇到兼容性问题。 我建议您针对特定平台使用 TI 的正确软件版本。  

    如果您仍想尝试、 能否尝试使用预构建 的二进制文件并共享日志?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ravikiran

    感谢您的快速响应。

    我使用的是 DM8148 EVM 板。 我错误地在上述帖子中编写了 DM8168。

    请在以下日志消息中找到 IPNC_RDK-3.9.0/Source/IPNC_RDK/BINARS/DM8127/SD  目录中可用的二进制文件。

    U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 14:05:38)

    尝试从 MMC2引导

     

    此致、

    Prabhunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhunath 您好!

    正如我们已经讨论过的、3.9版本不适用于 DM8148。
    因此、请尝试在 MLO/u-boot 源码中为 DM8148配置 DDR 参数。

    谢谢