This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:USB 2.0在 IDK 上不工作

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587036/linux-am5728-usb-2-0-not-working-on-the-idk

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

此板会启动定制板、但首先尝试启动 AM5728 IDK 上的 USB 2.0器件端口。  这是否应该在 AM5728 IDK 上使用 TI-SDK 开箱即用?  使用最新的 TI-SDK ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.02.00.05。

测试方法是加载 CDC_ether 内核模块/驱动程序、同时将 AM5728 IDK 上的 micro-USB-b 连接器连接到 Linux 机器上的 USB-A 连接器。  这适用于 AM335x BeagleBoneBlack (是的、不同的处理器/内核/硬件等、但显示 Linux 主机可与用于联网的 USB 小工具驱动程序配合使用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案是肯定的。 移动到定制板上。 使用适当的内核模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您更新该主题。