请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具/软件:Linux
此板会启动定制板、但首先尝试启动 AM5728 IDK 上的 USB 2.0器件端口。 这是否应该在 AM5728 IDK 上使用 TI-SDK 开箱即用? 使用最新的 TI-SDK ti-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-03.02.00.05。
测试方法是加载 CDC_ether 内核模块/驱动程序、同时将 AM5728 IDK 上的 micro-USB-b 连接器连接到 Linux 机器上的 USB-A 连接器。 这适用于 AM335x BeagleBoneBlack (是的、不同的处理器/内核/硬件等、但显示 Linux 主机可与用于联网的 USB 小工具驱动程序配合使用)。