This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432P401R:使用 XGCONF 打开.cfg 文件时出错

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586302/rtos-msp432p401r-error-opening-cfg-file-with-xgconf

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:TI-RTOS

您好!

当尝试在 hello 示例 RTOS 项目中打开 hello.cfg 文件时、我无法使用 XGCONF GUI 打开该文件。 当我尝试打开配置文件时、我收到一个错误:

"无法找到软件包 xconfig_hello"

当我尝试解决问题时、我在[1]中找到了 e2e 帖子。 我有相同的问题。 [1]中的解决方案是删除工程的.config 目录。 我已经尝试过这种方法、但它没有帮助。 我已经验证了.config 目录中有一个 xconfig_hello 目录、并且当我删除.config 目录、然后尝试打开 XGCONF 时、该目录会被重做。

是否有关于如何继续的建议? 我可以直接使用文本编辑器打开.cfg 文件。 它的内部看起来都是 JSON。 是否记录了 JSON? 如果是、本文档位于何处? 我似乎找不到它。

我正在 OSX 上运行最近重新安装的 CCSv7。

谢谢、

j

[1] e2e.ti.com/.../515495

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否构建应用程序? 我正在尝试缩小问题所在的范围。 您能否提供确切的 CCS 版本以及项目属性->常规->主/RTSC/产品选项卡的屏幕截图(注意:您可能没有全部选项卡)。 例如、以下是其中之一:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    该工程会编译。

    版本信息为:

    版本:7.1.0.201703152000

    构建 ID:N201703152000  

    我在下面发布了一个屏幕截图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    您能否将文件.log 的内容附加到工作区中的目录.metadata 中? 最好的方法是关闭 CCS、删除文件.log、重新打开 CCS 并尝试启动 XGCONF。 看到错误后、打开.log 并附加内容。 这样,.log 将只包含相关的日志消息。
    您可以在 Code Composer Studio -> Preferences -> General -> Workspace 下找到工作区的位置。 该窗口的中间有一个标签工作区路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    我重复了该问题、它看起来类似于 e2e.ti.com/.../579694
    最好从此处下载并安装3.32.0、然后使用它、而不 是3.32.01 downloads.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1614.CCSlog.logSasha、

    感谢你的帮助。 我将尝试下载 XDCTools 的替代版本、看看这是否可以解决问题。  

    我已经按照之前的要求附加了.log 文件。

    谢谢、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sasha、

    我按照建议尝试了 XDCtools 3_32_00_06、现在一切都打开了。

    对于在家里玩的人、我用于下载 XDCtools 3_32_00_06的确切过程是:
    1.从链接 downloads.ti.com/.../index_FDS.html 下载不带 JRE 的 XDCtools Core。
    2.解压缩下载的.zip 文件。
    3.将解压缩的文件移动到 CodeComposer 的安装位置。 (对于我而言、这位于/Applications/ti.中) 应该已经有一个包含 xdcTools 版本的文件夹。
    4.打开 CodeComposer。 此时将打开一个弹出窗口、询问您是否要安装新工具、选择"是"或任何默认的肯定答案。
    5.右键点击项目并选择“属性”。 此时将弹出一个屏幕。 单击 RTSC、然后在"XDCTools version:"下拉列表中选择 XDCTools 的新版本。

    再次感谢您的帮助。

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、
    感谢您列出这些步骤。 但是,为了完整起见,我想提及一种替代办法。
    无需将 XDCtools 安装解压缩到特定位置。 您可以转至 Code Composer Studio->Preferences->Code Composer Studio->Products、然后单击 Install。 然后浏览到任何位置并选择 XDCtools 安装。