器件型号:MSP432P401R
工具/软件:TI-RTOS
您好!
当尝试在 hello 示例 RTOS 项目中打开 hello.cfg 文件时、我无法使用 XGCONF GUI 打开该文件。 当我尝试打开配置文件时、我收到一个错误:
"无法找到软件包 xconfig_hello"
当我尝试解决问题时、我在[1]中找到了 e2e 帖子。 我有相同的问题。 [1]中的解决方案是删除工程的.config 目录。 我已经尝试过这种方法、但它没有帮助。 我已经验证了.config 目录中有一个 xconfig_hello 目录、并且当我删除.config 目录、然后尝试打开 XGCONF 时、该目录会被重做。
是否有关于如何继续的建议? 我可以直接使用文本编辑器打开.cfg 文件。 它的内部看起来都是 JSON。 是否记录了 JSON? 如果是、本文档位于何处? 我似乎找不到它。
我正在 OSX 上运行最近重新安装的 CCSv7。
谢谢、
j