主题中讨论的其他器件:AM3352
工具/软件:Linux
您好!
我正在开发最新的 TI SDK ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05-linux-x86-64安装程序、并希望刷写 NAND。
检测到我的 NAND、但当通过诸如 nand read 或 nand write 的命令(例如:NAND erase.chip)访问 NAND 时、电路板会进行复位、如下面的日志所示。
请任何人建议访问 NAND 所需的必要更改。
日志:
U-Boot 2016.05-00305-g3b08611-脏(2017年4月4日- 14:30:37 +0530)
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
在 show_board_info 中
型号:TI AM335x BeagleBone Black
启用看门狗
DRAM: 256 MIB
NAND: 1024 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
=> n 和 erase.chip
NAND erase.chip:器件0整个芯片
数据中止
PC:[<8ff79ec4>] LR:[ ]
重新分配 PC :[<80822ec4>] LR :[ ]
SP:8ef2dc48 IP:080000 FP:00000040
R10:00000000 R9:8ef36ed8 R8:8ef39404
R7:8ef39400 R6:8ef38140 R5:00000001 R4:8ef39400
r3:8ffb2b34 r2:00000000 r1:00000040 r0:00000040
标志: 在模式 SVC_32上关闭 FIQ 的 Nzcv IRQ
正在重置 CPU ...
正在重置...
U-Boot 2016.05-00305-g3b08611-脏(2017年4月4日- 14:30:37 +0530)
CPU :AM335X-GP 修订版2.1
在 show_board_info 中
型号:TI AM335x BeagleBone Black
启用看门狗
DRAM: 256 MIB
NAND: 1024 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0
正在读取 uboot.env
**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境
未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
正在扫描 MMC 0:1...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3503592字节在253 ms (13.2 MIB/s)内读取
在14ms (2.5MIB/s)内读取36713B 字节
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3575e8]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ef20000,结束8ef2bf68... 好的
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] 正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (@sedvir -OptiPlex-3040)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Preem
2017年4月4日11:57:46 IST
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] 机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000] CMA:在0x800b000处保留48 MIB
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=PARTUUUUID=0005374f-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] 内存:200260K/262144K 可用(6583K 内核代码、352K rwdata、2420K rodata、268K init、273K BSS、 12732K 保留,49152K 厘米
A 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc08d2fd4 (9004 KB)
[0.000000] .init:0xc08d3000 - 0xc0916000 (268 KB)
[0.000000] .data:0xc0916000 - 0xc096e030 (353 KB)
[0.000000] .bss:0xc096e030 - 0xc09b2738 (274 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] 可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] 叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000015] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000038] 时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000050] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000217] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000405] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000432] 警告:您的'console=ttyO3'已被'ttyS3'替代
[0.000439] 这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000446] 更新您的内核命令行。
[0.000464] 校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
[0.119018] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.119150] 安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.119162] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.119902] 正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.119933] 正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.119974] 正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.119991] 初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.120006] 正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.120019] 正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.120050] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.120465] 为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.125123] devtmpfs:已初始化
[0.137928] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.154285] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.210605] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.214754] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.216197] NET:注册协议系列16.
[0.218511] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.249020] 空闲:使用调速器梯
[0.279008] 空闲:使用调速器菜单
[0.283993] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.296045] 启用3.3V 电源启用1.8V 电源启用3.3V 1.8PWR。--********
[0.296126] 硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.337940] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.342018] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000-SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟 p
Robe
[0.342080] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、推迟 p
Robe
[0.342119] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、推迟 p
Robe
[0.342248] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.342314] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.342375] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.342384] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.342414] 已注册 PTP 时钟支持
[0.342477] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.343757] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.344144] 高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.345422] 时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.357602] NET:注册协议系列2.
[0.358446] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.358486] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.358516] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.358597] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.358618] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.358785] NET:注册协议系列1.
[0.359213] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.359227] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.359234] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.359242] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.360245] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.362388] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.371565] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.372664] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.372736] 注册了密钥类型 id_resolver
[0.372744] 注册了密钥类型 id_legacy
[0.372818] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.384882] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.384916] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.384931] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.385102] 注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.386840] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.457263] Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
[0.461817] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[0.463128] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[0.46437] 48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyS2为8250
[0.465637] 控制台[ttyS3]已禁用
[0.465724] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)处的 ttyS3为8250
[1.125578] 控制台[ttyS3]已启用
[1.130323] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 162、base_baud = 3000000)是8250
[1.140404] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.153220] 循环:模块已加载
[1.159063] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.165623] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.172996] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
[1.180385] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.184931] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[1.192395] **** MMC 内置探针*******
[1.197309] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
[1.235756] ********* 在探头末端*******
[1.241400]***** MMC 内置探针*******
[1.2819] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[1.293027] mmc0:地址0002处的新高速 SD 卡
[1.299082] mmcblk0:mmc0:0002 00000 1.83 GiB
[1.304921] mmcblk0:P1 P2
[1.365478] ********* 在探头末端*******
[1.372722] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.381706] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
[1.391174] NET:注册协议系列10.
[1.397077] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.402572] NET:注册协议系列17.
[1.407653] 注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.412225] OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.424325] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.431458] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
[1.438499] OMAP-i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.445203] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、频率为400kHz
[1.451751] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
[1.461768] mmc1:对未知 CIS 进行排队、生成0x91 (3个字节)
[1.470967] ALSA 器件列表:
[1.473974] 未找到声卡。
[1.478430] mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[1.913080] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[1.923612] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[1.931840] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[1.940333] devtmpfs:已安装
[1.943724] 释放未使用的内核内存:268K (c08d3000 - c0916000)
[1.950361] 此架构没有内核内存保护。
init:版本2.88正在引导
[2.334302] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:data= ordered
init:输入运行级别:1.
正在启动 udev
下一代远程信息处理- Intermediatel_release2 - 1Gb_RN52
umount:无法 umount /mnt/.psplash:无效参数
root@ngt:~#[2.774329] udevd[105]:启动版本182
[3.163198] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[3.253181] 使用虚拟稳压器时未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[3.677943] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
[3.89613] CAN 器件驱动程序接口
[3.947210] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=169)
[4.004387] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[4.043620] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=170)
[4.425261] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[4.717142] ASOC-simple-card sound:tlv320aic3x-hifi <->48038000.McASP 映射正常
[5.230975] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[5.810747] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[7.144695] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[7.188024] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[7.216003] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[7.319552] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[7.325367] musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[7.376940] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.383921] 集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[7.529628] cfg80211:已更新世界监管范围:
[7.534827] cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
[ 7.554794] cfg80211: (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[7.573141] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.584736] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz、92000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.603162] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.61505] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.625619] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[7.635144] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[7.643393] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.651481] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[7.711009] 四个内部函数 wlcore_probe ***
[7.718907]***** wl18xx_setup**内
[7.722698 函数 wl18xx_conf_init 内的内容
[7.735632] *** wl18xx_load_conf_file ***
[7.748357]*** wl18xx_load_conf_file**结束
[7.865460] USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
[8.042779] SCSI 子系统已初始化
[8.060518] USB 存储设备1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[8.067595] SCSI host0:USB-storage 1-1:1.0
[8.074161] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[8.116330] wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[8.146646] random:非阻塞池已初始化
[9.955423] sched:RT 节流已激活
[9.975239] SCSI 0:0:0:0:0:直接访问 Toshiba TransMemory 1.00 PQ:0 ANSI:4
root@ngt:~#
root@ngt:~#
root@ngt:~#
root@ngt:~#[9.998842] SD 0:0:0:0:[SDA] 7574304 512字节逻辑块:(3.88 GB/3.61 GiB)
[10.020772] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
[10.028766] SD 0:0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:启用、不支持 DPO 或 FUA
[10.050731] SDA:SDA1
[10.060858] wlcore:已加载
[10.069347] SD 0:0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘
root@ngt:~#[10.421443] FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[13.711822] USB 1-1:USB 断开、器件
谢谢、此致
Deshvir Malik