This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PROCESSOR-SDK-AM335X:访问 NAND 时、电路板在 u-boot 处复位

Guru**** 2601585 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586259/linux-processor-sdk-am335x-board-getting-reset-at-u-boot-while-accessing-nand

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我正在开发最新的 TI SDK ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05-linux-x86-64安装程序、并希望刷写 NAND。

检测到我的 NAND、但当通过诸如 nand read 或 nand write 的命令(例如:NAND erase.chip)访问 NAND 时、电路板会进行复位、如下面的日志所示。

请任何人建议访问 NAND 所需的必要更改。

日志:

U-Boot 2016.05-00305-g3b08611-脏(2017年4月4日- 14:30:37 +0530)

CPU :AM335X-GP 修订版2.1

在 show_board_info 中
型号:TI AM335x BeagleBone Black
      启用看门狗
DRAM: 256 MIB
NAND: 1024 MIB
MMC:  OMAP SD/MMC:0
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
=> n 和 erase.chip

NAND erase.chip:器件0整个芯片
数据中止
PC:[<8ff79ec4>]         LR:[ ]
重新分配 PC :[<80822ec4>]   LR :[ ]
SP:8ef2dc48 IP:080000    FP:00000040
R10:00000000 R9:8ef36ed8    R8:8ef39404
R7:8ef39400 R6:8ef38140    R5:00000001 R4:8ef39400
r3:8ffb2b34 r2:00000000    r1:00000040 r0:00000040
标志:   在模式 SVC_32上关闭 FIQ 的 Nzcv IRQ
正在重置 CPU ...

正在重置...


U-Boot 2016.05-00305-g3b08611-脏(2017年4月4日- 14:30:37 +0530)

CPU :AM335X-GP 修订版2.1

在 show_board_info 中
型号:TI AM335x BeagleBone Black
      启用看门狗
DRAM: 256 MIB
NAND: 1024 MIB
MMC:  OMAP SD/MMC:0
正在读取 uboot.env

**无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
使用默认环境

未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
按空格键可在2秒钟内中止自动引导
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
**无法读取文件 uEnv.txt **
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
正在扫描 MMC 0:1...
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
3503592字节在253 ms (13.2 MIB/s)内读取
在14ms (2.5MIB/s)内读取36713B 字节
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3575e8]
###展开的设备树 blob、88000000
  使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
  正在将设备树加载到8ef20000,结束8ef2bf68... 好的

正在启动内核...

[0.000000]   在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]   正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]   正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000]   Linux 版本4.4.3.32-gadde2ca9f8 (@sedvir -OptiPlex-3040)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#1 Preem
2017年4月4日11:57:46 IST
[0.000000]   CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000]   CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000]   机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000]   CMA:在0x800b000处保留48 MIB
[0.000000]   内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000]   CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000]   AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]   在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。  总页数:64960
[0.000000]   内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=PARTUUUUID=0005374f-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000]   PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]   条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000]   inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000]   内存:200260K/262144K 可用(6583K 内核代码、352K rwdata、2420K rodata、268K init、273K BSS、 12732K 保留,49152K 厘米
A 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]   虚拟内核内存布局:
[0.000000]       矢量 :0xff0000-0xff1000  (4KB)   
[0.000000]       fixmap :0xc00000 - 0xc00000  (3072 KB)
[0.000000]       vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000  (752MB)
[0.000000]       低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000  (256 MB)
[0.000000]       pkmap  :bbfe00000 - 0xC0000000  (  2 MB)
[0.000000]       模块:bbf000000 - bbbfe00000  ( 14 MB)
[0.000000]         .text:0xc0008000 - 0xc08d2fd4  (9004 KB)
[0.000000]         .init:0xc08d3000 - 0xc0916000  (268 KB)
[0.000000]         .data:0xc0916000 - 0xc096e030  (353 KB)
[0.000000]          .bss:0xc096e030 - 0xc09b2738  (274 KB)
[0.000000]   slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]   可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]    叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000]   NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000]   IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000]   OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000015]   sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000038]   时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000050]   OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000217]   clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
[0.000405]   控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000432]   警告:您的'console=ttyO3'已被'ttyS3'替代
[0.000439]   这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.000446]   更新您的内核命令行。
[0.000464]   校准延迟环路... 718.02 BogoMips (lpj=3590144)
[0.119018]   pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.119150]   安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.119162]   mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.119902]   正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.119933]   正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.119974]   正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.119991]   初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.120006]   正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.120019]   正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.120050]   CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.120465]   为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.125123]   devtmpfs:已初始化
[0.137928]   VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.154285]   OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.210605]   时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.214754]   pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.216197]   NET:注册协议系列16.
[0.218511]   DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.249020]   空闲:使用调速器梯
[0.279008]   空闲:使用调速器菜单
[0.283993]   OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.296045]   启用3.3V 电源启用1.8V 电源启用3.3V 1.8PWR。--********
[0.296126]   硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.337940]   EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.342018]   omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000-SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟 p
Robe
[0.342080]   omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c1_pins 的 pctldev、推迟 p
Robe
[0.342119]   omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、推迟 p
Robe
[0.342248]   介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.342314]   Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.342375]   pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.342384]   pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.342414]   已注册 PTP 时钟支持
[0.342477]   EDAC MC:版本:3.0.0
[0.343757]   OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.344144]   高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.345422]   时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.357602]   NET:注册协议系列2.
[0.358446]   TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.358486]   TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.358516]   TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.358597]   UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.358618]   UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.358785]   NET:注册协议系列1.
[0.359213]   RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.359227]   RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.359234]   RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.359242]   RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.360245]   硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.362388]   futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.371565]   squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.372664]   NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.372736]   注册了密钥类型 id_resolver
[0.372744]   注册了密钥类型 id_legacy
[0.372818]   NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.384882]   块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.384916]   已注册 IO 调度程序 NOP
[0.384931]   已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.385102]   注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.386840]   pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.457263]   Serial:8250/16550 driver,10端口,禁用 IRQ 共享
[0.461817]   44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
[0.463128]   48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[0.46437]   48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)处的 ttyS2为8250
[0.465637]   控制台[ttyS3]已禁用
[0.465724]   481a6000.serial: tmio 0x481a6000 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)处的 ttyS3为8250
[1.125578]   控制台[ttyS3]已启用
[1.130323]   481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 162、base_baud = 3000000)是8250
[1.140404]   [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.153220]   循环:模块已加载
[1.159063]   libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.165623]   mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.172996]   OMAP_RTC 44e3e000。RTC:RTC 内核:将44e3e000。RTC 注册为 rtc0
[1.180385]   i2c /dev/entries 驱动程序
[1.184931]   cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[1.192395]   **** MMC 内置探针*******
[1.197309]   OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得了 CD GPIO
[1.235756]   ********* 在探头末端*******
[1.241400]*****    MMC 内置探针*******
[1.2819]   mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[1.293027]   mmc0:地址0002处的新高速 SD 卡
[1.299082]   mmcblk0:mmc0:0002 00000 1.83 GiB
[1.304921]    mmcblk0:P1 P2
[1.365478]   ********* 在探头末端*******
[1.372722]   ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.381706]   OMAP_hsmmc 4781000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
[1.391174]   NET:注册协议系列10.
[1.397077]   SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.402572]   NET:注册协议系列17.
[1.407653]   注册了密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.412225]   OMA_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.424325]   at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.431458]   OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
[1.438499]   OMAP-i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.445203]   OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2 rev0.11、频率为400kHz
[1.451751]   OMAP_RTC 44e3e000.RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:01 UTC (946684801)
[1.461768]   mmc1:对未知 CIS 进行排队、生成0x91 (3个字节)
[1.470967]   ALSA 器件列表:
[1.473974]     未找到声卡。
[1.478430]   mmc1:地址0001处的新高速 SDIO 卡
[1.913080]   EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[1.923612]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[1.931840]   VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[1.940333]   devtmpfs:已安装
[1.943724]   释放未使用的内核内存:268K (c08d3000 - c0916000)
[1.950361]   此架构没有内核内存保护。
init:版本2.88正在引导
[2.334302]   EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 opts:data= ordered
init:输入运行级别:1.
正在启动 udev

下一代远程信息处理- Intermediatel_release2 - 1Gb_RN52

umount:无法 umount /mnt/.psplash:无效参数
root@ngt:~#[2.774329]   udevd[105]:启动版本182
[3.163198]   OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
[3.253181]   使用虚拟稳压器时未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[3.677943]   47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
[3.89613]   CAN 器件驱动程序接口
[3.947210]   c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=169)
[4.004387]   OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[4.043620]   c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=170)
[4.425261]   OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[4.717142]   ASOC-simple-card sound:tlv320aic3x-hifi <->48038000.McASP 映射正常
[5.230975]   OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[5.810747]   FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[7.144695]   usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[7.188024]   usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[7.216003]   usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[7.319552]   musb-hdrc musb-hdrc.2.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[7.325367]   musb-hdrc musb-hdrc.2.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[7.376940]   集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[7.383921]   集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[7.529628]   cfg80211:已更新世界监管范围:
[7.534827]   cfg80211: DFS 主设备区域:取消设置
[   7.554794] cfg80211:  (start_freq - end_freq @带宽)、(max_antenna_gain、max_EIRP)、(dfs_cac_time)
[7.573141]   cfg80211:  (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.584736]   cfg80211:  (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz、92000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.603162]   cfg80211:  (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.61505]   cfg80211:  (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.625619]   cfg80211:  (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz、160000 KHz 自动)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[7.635144]   cfg80211:  (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(0s)
[7.643393]   cfg80211:  (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz)、(N/A、2000 MBM)、(N/A)
[7.651481]   cfg80211:  (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz)、(N/A、0 MBM)、(N/A)
[7.711009]   四个内部函数 wlcore_probe ***
[7.718907]*****    wl18xx_setup**内
[7.722698    函数 wl18xx_conf_init 内的内容
[7.735632]   *** wl18xx_load_conf_file ***
[7.748357]***   wl18xx_load_conf_file**结束
[7.865460]   USB 1-1:使用 musb-hdrc 的新型高速 USB 器件编号2
[8.042779]   SCSI 子系统已初始化
[8.060518]   USB 存储设备1-1:1.0:检测到 USB 大容量存储设备
[8.067595]   SCSI host0:USB-storage 1-1:1.0
[8.074161]   usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[8.116330]   wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x、PG 2.2 (ROM 0x11)
[8.146646]   random:非阻塞池已初始化

[9.955423]   sched:RT 节流已激活
[9.975239]   SCSI 0:0:0:0:0:直接访问    Toshiba TransMemory     1.00 PQ:0 ANSI:4
root@ngt:~#
root@ngt:~#
root@ngt:~#
root@ngt:~#[9.998842]   SD 0:0:0:0:[SDA] 7574304 512字节逻辑块:(3.88 GB/3.61 GiB)
[10.020772]  SD 0:0:0:0:0:[SDA]写保护关闭
[10.028766]  SD 0:0:0:0:0:[SDA]写入高速缓存:禁用、读取高速缓存:启用、不支持 DPO 或 FUA
[10.050731]   SDA:SDA1
[10.060858]  wlcore:已加载
[10.069347]  SD 0:0:0:0:0:[SDA]连接的 SCSI 可拆卸磁盘

root@ngt:~#[10.421443]  FAT-FS (sda1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[13.711822]  USB 1-1:USB 断开、器件

谢谢、此致

Deshvir Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deshvir、您好!

    块大小或 BCH 方案似乎不匹配。 您是否对板级配置文件进行了必要的更改? mtdparts nand info 命令的输出是什么?

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    下面是 nand info 和 mtdparts 命令的输出

    U-Boot 2016.05-00305-g3b08611-M脏(2017年4月4日- 16:04:25 +0530)

    CPU:AM335X-GP 修订版2.1

    在 show_board_info 中
    型号:TI AM335x BeagleBone Black
    启用看门狗
    DRAM:256 MIB
    NAND:1024 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0
    正在读取 uboot.env

    **无法从 mmc0:1读取"uboot.env"**
    使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    按空格键可在2秒钟内中止自动引导
    =>
    => Nand 信息

    器件0:nand0、扇区大小为128 KiB
    页面大小 2048 b
    OOB 大小 64位
    擦除大小131072 b
    子页面大小 512 b
    选项 0x C
    BBT 选项0x 8000
    => mtdparts

    器件 nand0 ,#部件= 10
    #:姓名 尺寸 偏移 MASK_FLAGS
    0:NAND.SPL 0x00020000 0x00000000 0
    1:NAND.SPL.Backup1 0x00020000 0x00020000 0
    2:NAND.SPL.Backup2 0x00020000 0x00040000 0
    3:NAND.SPL.backup3 0x00020000 0x00060000 0
    4:NAND.U-BOOT-SPL-OS 0x00040000 0x00080000 0
    5:NAND.u-boot 0x00080000 0x000c0000 0
    6:NAND.u-boot-env 0x00020000 0x00140000 0
    7:NAND.u-boot-env.backup10x005a0000 0x00160000 0
    8:NAND.kernel 0x00300000 0x00700000 0
    9:NAND.FILE-SYSTEM 0x3f600000 0x00a00000 0

    活动分区:nand0、0 -(NAND.SPL) 0x00020000 @ 0x00000000

    默认值:
    mtdds:nand0=nand.0
    mtdparts:mtdparts=nand.0:128k (NAND.SPL)、128k (NAND.SPL.Backup1)、128k (NAND.SPL.Backup2)、128k (NAND.SPL.Backup3)、256k (NAND.u-boot-spl-OS)、512K (NaN
    D.U-boot)、128k (NAND.u-boot-env)、5760k (NAND.u-boot-env.Backup1)、3m (NAND.kernel)、-(NAND.file-system)
    =>

    谢谢、此致
    Deshvir Malik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    我要附加配置文件。 我进行了所需的修改、但仍然存在问题。 请看一下配置文件。

    e2e.ti.com/.../3755.am335x_5F00_evm.he2e.ti.com/.../6835.ti_5F00_armv7_5F00_common.h

    谢谢、此致

    Deshvir Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上连接了什么 NAND? 尺寸、制造商和型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0535.S34ML08G1.pdfHiKemal、

    S34ML08G1 NAND 连接到电路板。

    大小- 1Gb

    型号- S34ML08G1

    制造商-Spansion

    我将附上数据表供您参考。

    谢谢、此致

    Deshvir Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kemal、

    NAND 大小为1GB 而不是1Gb。

    谢谢、此致
    Deshvir Malik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kemal、

    有更新吗? 请检查配置吗?

    谢谢、此致

    Deshvir Malik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置正常。 数据中止是仅在擦除整个芯片时发生、还是在您也擦除给定分区时发生?