请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 大家好
我对 AM335x 的去耦电容器有一些看法。
我看到 CVDDS_PLL_CORE_LCD 的10.01nF。
我知道这条线路需要2个10和0.01nF 的电容器。
这种理解是正确的?
此致
高贵须
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我对 AM335x 的去耦电容器有一些看法。
我看到 CVDDS_PLL_CORE_LCD 的10.01nF。
我知道这条线路需要2个10和0.01nF 的电容器。
这种理解是正确的?
此致
高贵须